This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7945: ADS7945技术咨询

Part Number: ADS7945


Hi team

Good day!

客户有个问题需要咨询:

ADS7495 33页低通滤波器的设计问题,ADC前面的低通滤波器是为了滤除什么噪声,我根据公式计算求出低通滤波器的截止频率特别大,我知道他是要滤除什么波,为什么要设计那么大。

找了好多TI相关的信息,我发现通过计算得到的频率都很大,为什么要把截止频率设置这么大,是为了滤除什么噪声么?

Regards

Aosker

  • 您好,

    您是指datasheet中图86吗?如datasheet图86上方文字所述:ADS7945的采样保持电路中有一个32pF的电容,如图datasheet 中图76所示,这个电容在设备的输入端开始采样时会产生一个干扰, 根据公式(1)外部滤波器电路的设计必须确保输入能够在所选采样时间内达到所需的精确度。

    在许多应用中,信号带宽可能比滤波器带宽低得多。 在这种情况下,可在驱动运算放大器的输入处使用附加的低通滤波器。 可以根据输入信号带宽选择此信号滤波器带宽。

  • 感谢回复

    客户方回复:ADS内部输入电容会在采样时会产生一个干扰。我们设计低通不是为了滤除干扰吗,干扰频率是多少?图86设计的低通滤波器截止频率根据公式计算为六千五百多万Hz,为什么需要这么大。

  • 因为这个干扰是在开始采样时产生的,这个干扰频率应该与采样频率有关,外部滤波器必须确保输入能够在所选采样时间内达到所需的精确度。根据下面datasheet截图公式(1),是这个采样时间与滤波器的时间常数的一个关系式。可以看出采样频率越高采样时间越小,滤波器的时间常数越小,滤波器的截止频率越高。滤波器的截止频率计算公式为公式(3)

  • 对您说的很对。公式1和2有什么区别吗。设计的低通滤波器不应该根据公式2吗。我根据公式1和公式2算出来的带宽频率就是截止频率相差很多。用公式1计算感觉就和RC没有关系了,我根据公式1计算采样率用的500K,分辨率用的17,代入公式三算出来截止频率为1M左右。但根据公式2用ADS7945图86的滤波器计算,算出的截止频率为65M左右。所以感到很疑惑,不知道用公式1和2的区别是什么。

  • 公式(1)和(2)都是对时间常数的计算,不能计算截止频率,我很疑惑您是怎样用公式(1)和(2)计算截止频率的;

    我的理解是 公式(1)是输入信号在所选采样时间内达到稳定 需要的时间;

    公式(2)是滤波器的时间常数,通俗来讲,这个时间常数越大,滤除干扰的时间就会越长,因此需要满足公式(1)的要求,即滤波器的时间常数最大只能为公式(1)等号右边的时间;这样滤波器的时间常数定了,截止频率也就定了即公式(3)

  • 公式3里不是有个tAU吗。公式1、2都给出了时间常数的计算。您是用公式1里的tAU代入到公式3求得的截止频率。我现在疑惑的是为什么不能用公式2里的tAU代入到公式3呢。我看了很多资料说ADS前面要有一个抗混叠滤波器。它是一个低通滤波器,低通滤波器的截止频率不是1/2πRC吗,在ADS7945的p34中说明了对应的图中R、C的值

    第1个公式与第2个公式所表示的都是时间常数,在图中是一样的也没做区分,很让人疑惑。公式1只需要知道采样率和分辨率就可以了,这个一阶RC的设计有什么关联呢。您的意思是说公式2算出的时间虽然比公式1大,但这个时间不会超过公式1计算的时间。所以公式1的时间才是真正的滤波时间常数吗???所以公式3里的滤波时间常数是用公式1的而不是公式2的

  • 还有您说不知道怎么用公式1、2算截止频率的。公式3算的带宽不就是RC低通滤波器的截止频率吗。我现在的疑惑是tAU代入公式1还是公式2的。我认为应该是公式2的,您认为是公式1的

  • 这样说吧,现在是不是要设计一个滤波器,滤去采样时产生的干扰?这个滤波器需要确定其截止频率是多少,其截止频率就是1/(2πRC),因为这个滤波器还没设计出来,它的R和C参数都是不知道的,那么怎样确定它的参数呢?不管怎样这个滤波器的参数不能影响电路的精度,也就是需要满足采样时间与滤波器时间常数的关系式公式(1)。那么好了,由公式(1)确定了时间常数RC,代入公式(3)就是截止频率了,同时也可以确定R和C的值了,滤波器也就设计出来了

  • 您这么一说我就很清楚了。是我理解的有问题,这个公式是递进的。而不是单独的谢谢

  • 别客气,很高兴能够帮到您