Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3484, TSW3084EVM, AFE7225, DAC34SH84, DAC34H84, DAC3283
如题,TI 有输出支持dc耦合(dc-coupled)的dac模块吗?
我看了一下DAC348x evm 系列的产品,这些里面并没有提到模拟输出部分能不能选择dc耦合。
求助!多谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好DAC3484可以使用直流耦合, 与TRF3705无缝连接(只需要低通滤波器即可),
详细可参考TSW3084原理图
http://www.ti.com/tool/tsw3084evm
你好,这个指标在数据手册第12页,请看:
tr(IOUT) Output rise time 10% to 90%: 220 ps
这是一个转换率1.25G的DAC, 这个指标应该说很不错了,你需要多少?:
交流耦合与直流耦合只是dac输出的匹配方式,现在一般高速DAC都可以支持.如DAC3484/2系列(包含dac34sh84,dac34h84),DAC3283,AFE7225等.
FMC150是一家叫4DSP公司开发的板子,用的DAC3283,中频输出,我没有原理图,如果用的BALUN那肯定就是交流.直流过不去.
一般来说只有在用调制器的时候用直流耦合方便一些
Hi
你可以联系TI的授权代理商购买:
点击“+”看到电话联系,如安福利。
或者在TI estore上购买:
http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp