ads1211u 上电后,DRDY信号一直为高,还未进行寄存器读写操作,检查DSYNC是处于拉高状态,检查其他引脚状态都正常,请问有人遇到这种情况么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
ADS1211 上电后,会将所有寄存器重置为默认状态,将调制器设置为稳定状态,并以 850Hz 数据速率执行自校准。 之后,它将进入转换模式,即是 ADS1210/11 的正常操作模式。
在自校准模式下 DRDY 信号不会降低,直到状态变为正常转换模式的第四个周期开始时, DRDY 将变低,表示有效数据和恢复正常操作。
ADS1211 上电后,您是观察了几个周期DRDY信号一直是高电平?如果10个周期后仍为高电平,您可以使用数据手册FIGURE 27 (从模式下)复位一下设备吗?看是否解决问题。
我遇到过相同的问题,仍未解决。是ADS1212U。为了解决问题两个datasheet都看了,在初始化芯片方面并无不同。曾经考虑过晶振、主从模式、CS状态等等问题,均没有解决。最新的方案是,从模式,CS接地,2MHZ有源晶振接入Xin,DRDY接高电平,在上电后延时两秒,随后按照资料要求通过SCLK输入特定脉冲信号(脉冲时长符合DataSheet要求),但是DRDY无反应(时间足够长,等了有十分钟)。后面又在SCLK动作后向芯片CMR寄存器写入自校准信号,DRDY仍然无反应。。。型号为BB/ ADS1212U/ 12W1R0B。另外,在对芯片执行所有动作之前延时了2秒,以防止晶振频率变化以及芯片自校准造成的冲突。