Part Number: ADS8685
ADS8685 DVDD用3.3V或 5V有差別嗎?
從規格書中DVDD用3.3V或 5V看不出有什麼地方會不一樣
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS8685
ADS8685 DVDD用3.3V或 5V有差別嗎?
從規格書中DVDD用3.3V或 5V看不出有什麼地方會不一樣
从下图Device Functional States看来当做完conv时要RST要变LOW,然后才能再进入下一次的ACQ(取样) , 但下图Standard SPI Protocol Pin Configuration 中 , RST 可以跟DVDD接在一起这样RST永远都是H , RST需要控制吗?

这个Figure7-28是说ADS8685有三个功能状态RESET, ACQ, 和CONV以及相互转换的条件,CONV完成后不一定要RESET,可以再ACQ,如下红色圈内所示:

请问一下
Gain Error MAX 0.025的意思是
假如我设定类比输入是0-12.288V
在12.31872V (12.288V + 12.288Vx 0.025%)
时取样才会是65535
请问一下
Gain Error MAX 0.025的意思是
假如我设定类比输入是0-12.288V
在12.31872V (12.288V + 12.288Vx 0.025%)
时取样才会是65535
这个Gain Error MAX 0.025的单位是%FSR
如果FSR=24.576V,那么Gain Error为6.144mV,计算公式Gain Error (%FSV) = Gain Error (V) × 100 / FSR
您下面的描述是什么意思?
假如我设定类比输入是0-12.288V
在12.31872V (12.288V + 12.288Vx 0.025%)
时取样才会是65535
我的意思是 , 依照你举例如果FSR=24.576V
表示输入的类比电压范围是正负12.228V
当类比电压输入是0V , ADC后的值是32786
当类比电压输入是正12.288V , ADC后的值是65535
当类比电压输入是负12.288V , ADC后的值是1
那Gain Error MAX 0.025 到底影响到什麽
我的意思是 , 依照你举例如果FSR=24.576V
表示输入的类比电压范围是正负12.228V
从理论上来讲当类比电压输入是正12.288V , ADC后的值一定是65535
但实际上是要带入offset 跟 Gain 做修正才会是真正输入的类比讯号
(12.288 加 offset Error ) 乘 Gain Error = 修正后的类比讯号
修正后的类比讯号才是真正输入的类比讯号
请问是这样吗
Gain Error是ADC全刻度输出代码对应的理想电压 (在我们的例子中 0xFFFF对应+12.288V) 与转换器提供全刻度输出代码的实际电压之间的差值。
Gain Error是在校准 ADC 的 offset Error后给出的值,即Gain Error不包含offset Error。
下面链接希望对您有帮助:
e2e.ti.com/.../adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained