问题一:使用我们开发的单板,ADS1298R寄存器初始化配置后,采集的ECG数据没有规律。同样的寄存器配置,在ADS1298RECG-FE验证板上也不能得到合理的ECG信号。
按照ADS1298RECG-FE验证板手册,ECG信号大概如下图:
我们的寄存器配置如下:
问题二:LA,RA,LL和RL放在哪个位置测试信号最合理?再比如,LA放在手指、手腕和左肩窝处,哪个地方测试信号最强?ECG信号幅度大概多少?
问题三:如果不使用RLD功能,ECG信号是否能够测试,是否会被淹没到噪声中?使用RLD功能的话,寄存器怎么配置。貌似会影响lead-off检测。
问题四:采集ECG信号后,需要50Hz的陷波和低通滤波吗?如果需要,大概参数多少?
问题五:使用lead-off检测功能的话,寄存器怎么配置,貌似检测结果不稳定。另外,相关寄存器是初始化时配置,还是在lead-off定期检测时再配置?
问题六:RLD导联脱落检测是否支持,手册提及有两种,寄存器怎么配置?
谢谢!