Part Number: ADS42LB49
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554
您好,
该ADC手册上说模拟输入管脚内部已经有共模偏置,建议模拟信号输入用AC耦合。
但是芯片PIN27有VCM=1.9v输出,说明也可以用DC耦合,那DC耦合的话输入电路该如何设计。
我的设计中,ADS42LB49的前级是一个LMH6554全差分运放,全差分运放采用单端输入差分输出方式,运放差分输出接到ADC的差分模拟输入。
ADS42LB49的PIN27 VCM可以接到LMH6554的共模输入管脚吗?
另外LMH6554的单端输入AC=1.4v,同时还有0-0.5V的DC成分,ADC需要将这个0-0.5v的DC也采集进去,这也就是我要用DC耦合的原因?请问ADC模拟输入DC耦合接口该如何设计,需要注意哪些问题?多谢!