This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256: 各位大佬我想请教你们一个问题,我在对ADC采集到的数据进行FFT处理时,需要在FFT之前将采集到的ADC转换后的DATA值转换成电压值吗?在转fft之前,到底是data值还是电压值呢?为什么?

Part Number: ADS1256


我在对ADC采集到的数据进行FFT处理时,需要在FFT之前将采集到的ADC转换后的DATA值转换成电压值吗?在转fft之前,到底是data值还是电压值呢?为什么?

  • 您好,模拟信号经过ADC之后变成了数字信号,采样得到的数字信号,再进行FFT变换了, N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个复数(N个点)的FFT结果。每一个复数就对应着一个频率值以及该频率信号的幅值和相位。第一个点对应的频率为0Hz(即直流分量),最后一个点N的下一个点对应采样频率Fs。

    关于FFT变换,可以在网上搜一下,网上有很多关于如何进行FFT变换的原理介绍。

  • 非常感谢您的回复,我再查查资料深入理解