Other Parts Discussed in Thread: THS4551,
您好,
项目上有个应用,传感器输出电压±5V/频率10~2KHZ的单端信号,想先对这个信号进行1/2缩放(目前选的是THS4551),THS4551输出差分信号后在用一个差分ADC采样(目前选的是ADS8887),通过ADS8887 SPI接口传给我们的MCU,因为MCU资源有限(RAM只有32KB),希望降低ADS8887采样率输出4KB数据,即希望可以自己设置ADC芯片的采样率,这种方案能否实现?
如果F不能,请帮忙推荐一下单路差分ADC芯片(且能设置采样率的),谢谢
谢谢!