This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1304M25-Q1: CLKIN输入范围是否只能是5~20M,DOUT高低电平获取的周期是多少。

Part Number: AMC1304M25-Q1


目前使用STM32F765VITx芯片连接AMC1304M25QDWRQ1,CLKIN和DOUT分别连接的是STM32的TIM1和TIM2,目前需要通过这两个管脚读取电压。

想要通过TIM1输出PWM作为CLKIN,但是PWM超过5M后波形不稳定。可以输入频率较低的PWM波作为时钟吗。

DOUT口捕获一个完整的信号需要多少个周期,是根据一个周期中DOUT口高低电平的占空比来进行电压换算吗?

第一次使用这个芯片,望能得到帮助。

  • 您好,

    是的,CLKIN输入范围是否只能是5~20.1MHZ。

    AMC1304M25-Q1是Δ-Σ 调制器,它输出的是数字比特流,需要通过使用适当的数字滤波器 (即集成于 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 系 列)来抽取位流,具体查看datasheet 8.3.2 Modulator部分和8.3.3 Digital Output部分。而STM32应该没有集成数字滤波器

  • 数字滤波器的功能可以通过STM32软件模拟吗,因为现在板子已经成型了,不太好修改。

  • 抱歉,sigma-delta filter moduleTI使用的缩写是SDFM,我开始没仔细看STM32F765VITx的datasheet,它使用的缩写是DFSDM,应该也有这个功能,但是接的管脚好像没有这个功能。关于数字滤波器这块以及STM32软件是否可以模拟,建议您联系STM32的技术支持