This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS125H01: 测量结果在两个数值之间跳变

Part Number: ADS125H01


使用ADS125H01进行电压检测,参考电压为5V,PGA设置为0.5,设计输入范围为±10V。

在低压(小于2V)的输入时,结果比较正常,仅仅稍有波动。

当输入超过3V时,结果会在两个数值之间跳变,两个数值的差别大约在0.017V,远远大于低压时的数据波动幅度,每次结果值跳变大约会持续10s以上。

请问这是什么原因导致的数值跳变,如何规避此类问题?

  • 您好,

    异常时各供电电压和基准电压用示波器测量有无波动, 是稳定的吗?您是使用的单端输入还是差分输入?您可以附上您的原理图吗

    您是怎样读取的转换结果,连续(Continuous)模式还是Pulse模式?您可以用示波器抓取时序波形吗?看是输出时就是跳变,还是code转换为电压时异常造成的

  • 您好,

    异常时的供电电压和基准电压是稳定的。ADC使用的单端输入,工作在连续模式。

    ADC部分的原理图见附图。

    PS:

    昨天尝试了使用Pulse模式读取转换结果,数值跳变的问题减缓了很多,结果出现跳变的频率远低于在连续模式下。大约15分钟出现了5次。

  • 您好,很抱歉回复晚了,您的问题解决了吗?如果还没解决,您可以将输入配置为: Internal VCM: (HV_AVDD + HV_AVSS) / 2 (default),即将MODE4 Register MUX[2:0] 配置为101吗,在这种输入情况下,看输出是否仍存在跳变?如果存在跳变,您可以用示波器抓取时序波形吗?看是输出时就是跳变,还是code转换为电压时异常造成的

  • 另外,确认下AGND1与GND是否短接?在提供的电路图中看不出来