Part Number: ADC12DJ3200
如题,ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?就是不加时钟而且还没配置的时候。我这边设计的板子,上电之后感觉好烫啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADC12DJ3200
如题,ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?就是不加时钟而且还没配置的时候。我这边设计的板子,上电之后感觉好烫啊
您好,上电静态温度没有参考值,可以测一下电源的supply current大小,datasheet中6.6 Electrical Characteristics - Power Consumption 给出了几种模式下的电源supply current的大小,可以测试对照一下,另外,数据手册也给出了不同频率,温度下supply current曲线图,也可以对照一下:
我这边有一组ADC12DJ3200的测试电流数据,您可以测试对照一下:
不给时钟,不给模拟输入信号的时候,INA和INB输入通道加了终端电阻的supply current情况如下:
VDDL19 和 VA19 在 1.9V电压时的电流为 0.88A
VD11 和 VA11 在1.1V时的电流为 0.22A。
请问VDDL19和VA19分别0.88还是加起来0.88,1.1的同理
分别的,不是加起来的电流。
器件能正常工作吗?也可以通过热阻计算下芯片的结温。芯片连续工作状态下的最大结温应该是不超过105度的。
时钟驱动还没配置成功,所以暂时没有测AD,只不过上电AD摸起来很烫,但是电流倒不是很大,甚至没有您所提供的大,我整个板子上电时(没配置)的模拟电流加起来才不过4W。
那应该是没问题的,是通过正规渠道购买的吗?可以先测试下芯片性能,也根据热阻和功率计算下芯片的结温和测试的结温是否相符。从而进一步判断功耗是否正常。