This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] ADS1298: ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?

Part Number: ADS1298

如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作? 

  • 当大多数 ADC 出现无响应时,可以通过一些基本的调试技术帮助验证器件是否仍然正常工作。以下是 ADS129x 器件出现无响应时需要采取的一些基本步骤:

    1. 为器件通电。然后探测器件电源引脚或最近的去耦电容器,以验证模拟和数字电源是否正常到达器件。
    2. 探测所有内部电压引脚或其各自的去耦电容器。这些电压可能包括内部基准电源和多个 VCAPx 电源。不同 ADS129x 器件的内部 VCAPx 电源不同。检查器件上的所有内部电压节点。
      1. Vref = VREFP – VREFN(注意:必须启用内部基准缓冲器)
      2. VCAP1 = AVSS + 1.2V
      3. VCAP2 = (AVDD + AVSS)/2
      4. VCAP3 = AVDD + 1.9V
      5. VCAP4 = (VREFP + VREFN)/2
    3. 根据数据表规格启用内部主时钟或提供外部主时钟。
    4. 将 START 引脚拉为高电平或发送 START SPI 命令。
    5. 用示波器探测 /DRDY 引脚。如果器件正在转换,便可在 /DRDY 引脚上观察到脉冲,其下降沿之间的周期等于器件的默认数据速率。___|___|___|___ ...+
    6. 如图数据表中Figure 93. Initial Flow at Power Up所示,tPOR 后的 /RESET 脉冲对于将数字内核调至正确状态至关重要。
    7. 发送 SDATAC 命令以退出连续读取数据 (RDATAC) 模式。
    8. 读取 ID 寄存器。确认器件 ID 与正确的器件和通道数相对应。如果 ID 寄存器不能正确读回,很可能是上电时序有问题。
    9. 尝试写入寄存器并正确读回。
    10. 尝试从已知输入信号读取数据,以确认通信和代码到电压的转换正确。

    如果无法完成上述所有步骤,请尝试在模拟和数字电源仍然存在的情况下复位器件。在尝试与器件通信之前,请确保电源有足够的时间上电并且已遵循上电复位 (POR) 时序(见数据表中的第 11.1 节上电时序)。有关更多信息,请查看器件数据表以获取初始上电序列例程和上电复位 (POR) 时序示例。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1191、ADS1192、ADS1291、ADS1292、ADS1292R、ADS1294、ADS1294R、ADS1296、ADS1296R、ADS1298、 ADS1298R、ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299。