This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298 ENOB?



专家您好:  ADC的分辨率只有在理想情况下才等于有效位数,datasheet给出的只是分辨率位数而已,请问,ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?

  • 楼主你好!

    Sigma-delta ADC的ENOB需要根据 内部调制器的主频(也就是采样率) 和 数据率 而定,datasheet 给出了 典型的 Fclk 和 data rate的条件下的,信噪比和谐波失真。楼主可以根据我回复的另外一个帖子的计算方法获得典型的位数。

  • 可以根据以下公式来计算ENOB。

    SNR=20log(Vref/Noise_rms) dB

    ENOB=(SNR-1.76)/6.02

    理论上,ENOB的计算是由SINAD得出,SINAD包含了谐波失真。但是通过SNR也能得出非常接近的结果,所以可以通过SNR来估算ENOB。