This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8775: 硬件噪声问题

Part Number: DAC8775

1:我们使用了TI官方的数据原理图打印了PCB板,可以正常输出电流电压值,但是发现当使用电流模式的时候  电感产生的噪声很大  请问这是正常的吗,在电压模式下噪声相比电流模式要小一点 但是也要噪声。

  • 您好,有噪声似乎是正常的,DAC8775内部集成了buck boost电路,当buck boost电路使能时,在电源引脚上(VPOS_IN_x和VNEG_IN_x)会产生纹波,这种纹波通常会被输出放大器的电源抑制比衰减, 并以噪音的形式出现在放大器的输出管教上(IOUT_x 和 VOUT_x)上. datasheet中Figure 127 的应用电路可以看到,一个较大值的电容和filter连接在一起,以牺牲转换器的建立时间为代价,减少在输出端上的纹波.

    datasheet中给出了Iout以及Vout的噪声以及随着频率变换的噪声密度,可以参考下: