您好,
请教一个关于overall latency 的问题
下图有个ADC的Overalllatency定义=ADClatency+tPDI.
ADC latency 是一个采样到最后输出的时间 :典型值14个clock,也就是14*4=56ns
tPDI是时钟送入ADC到输出ADC的时间:典型值10.5ns,
我的疑问是:某个时刻250MHz时钟送入ADC,ADC是立刻开始采样模拟信号的吗?如果是的,那过了10.5ns时钟就会输出ADC,而第一个采样点需要56ns才输出,那overall latency应该是56ns,而不是手册上说的56+10.5=66.5ns。是我理解的哪里有问题?多谢!