This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1220: 通道配置及转换结果读取问题

Part Number: ADS1220


各路大侠好,我准备使用ADS1220对一个电桥电路进行测量,如下图所示:

需要测量的信号包括:OUT+单端电压、OUT-单端电压、OUT+与OUT-之间的差分电压。

现在有以下疑问,请各位帮忙看下:

我希望以上2个单端电压、1个差分电压可以在同一个转换周期内同时输出,是否可行?

我们希望数据传输速率DR为250SPS(占空比模式),也就是每4ms完成以上2个单端电压、1个差分电压转换并输出结果

Thanks!

  • 您好,虽然ADS1220 输入四路,但是输入前端集成了多路选择器MUX,通过MUX只能选择一路输入,如果是差分输入,那么测量的是OUT+和OUT-之间的差分电压值。而不是OUT+和OUT-单端信号的值,要么就是一路接地,即单端输入,但不能分别测量OUT+和OUT-。 

  • 那是否可以通过切换MUX的通道来选择被测的信号?MUX的开关速度是多快?有没有类似AD7124-4那样的器件,把通道寄存器设置后之后,一次可以读取多个通道的转换结果?

  • 您好,datasheet中没有给出集成MUX的传输延迟,或者开关速度这个参数。

    抱歉没有和AD7124直接替代的ADC器件,像ADS1220这类输入前端集成MUX的ADC,不能一次读取多个通道的转换结果.

    或者您这边选择内部集成多路ADC的多通道器件。