ADS125H01的STATUS0寄存器显示0X05(即REFALM),VREF降低到了0.4V以下,但是芯片外供的VREF为2.5V,且用示波器点芯片的1脚为2.5V,芯片的32脚接地。图片中的左图为写寄存器,有图为读到的寄存器数值。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS125H01的STATUS0寄存器显示0X05(即REFALM),VREF降低到了0.4V以下,但是芯片外供的VREF为2.5V,且用示波器点芯片的1脚为2.5V,芯片的32脚接地。图片中的左图为写寄存器,有图为读到的寄存器数值。



您好 ,您是怎么提供参考电压的,接的参考电压源芯片吗?参考电压不建议使用高阻抗参考源,否则会出现参考电压报错。
您好,不建议使用直流电压源作为参考源呢,精度相差太大。
手头上有基准电压源芯片吗?有的话建议更换一下,应该不会再报错。
您好,您的输入电压范围是多少? 应该是您的输入不满足下列公式2中的Vin=+-Vref/Gain 触发了参考电压报警, 您配置的增益是多少?根据输入信号和设置的增益计算下Vref的值为多少?

即便我把AD的输入短接也是相同的报 参考电压低的错误,配置的增益从0.125到1都试过,且采样结果一直是00 00 00 或者是FF FF FF。
您好,在REFP和REFN之间加上100Kohm电阻试试.

如果硬件上没问题, 那就看下status0这个寄存器的其他值读取的正确吗?
另外, 将此状态寄存器的bit0 配置为1 进行reset,然后再去读取,是否还报错?
现在除了status0以外其他的寄存器读写都是正常的。把status0寄存器写入正确的值之后再读取之后也是报错,这个bit是只读的。