Part Number: ADS124S08
我使用的是单极模拟电源。 如果我在使用外部基准作为输入(例如来自 RTD 基准电阻器)的情况下进行比例式测量,是否应该为 REFxN 启用基准缓冲器? REFxP 呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS124S08
我使用的是单极模拟电源。 如果我在使用外部基准作为输入(例如来自 RTD 基准电阻器)的情况下进行比例式测量,是否应该为 REFxN 启用基准缓冲器? REFxP 呢?
不带 基准缓冲器的外部基准输入约为 250k 欧姆输入阻抗。 如果使用高阻抗电压源或使用 ADS124S08 的 IDAC 创建基准电压,在禁用缓冲器的情况下在 ADS124S08 基准输入的输入路径上添加任何电阻时,必须小心。 ADS124S08 的默认配置是使用外部 REF0 输入对。 此外,REFP 输入的默认配置被配置为启用基准缓冲器,而 REFN 输入被配置为禁用缓冲器。
通常,对于这种类型的操作,模拟电源将是单极电源(例如 +5V 和 AGND)。 如果使用低侧基准对 RTD 测量使用默认基准配置,则基准电阻器将连接到 AGND。 基准电阻器的一侧将连接到 REFP 输入,电阻器的另一端将连接到 REFN 输入。 如果在基准电阻器(如应用手册 SBAA201 中所示)和基准输入之间添加了一个基准输入滤波器,则可以观察到一种独特的情形:在这种情况下,REFN 输入滤波器电阻器上会出现明显的压降。 输入配置如下所示,相关电阻器在圆圈内显示:

电阻器上的压降是由于禁用的 REFN 缓冲器的输入阻抗较低,在对基准采样时,测量中会出现一个错误。 根据电阻器的值,测量结果中可以看到 1% 或更高的误差。
ADS124S08 数据表建议在连接到 AGND (AVSS) 时禁用 REFN 缓冲器。 这意味着,在 REFN 与 AGND 连接的情况下,应移除滤波器电阻器以消除测量误差。 如果禁用 REFP 缓冲器,REFP 输入也会发生类似的情况。
尝试将 REFN 输入直接连接到 AGND 是一种选择。 另一种可同时启用 REFP 和 REFN 缓冲器的选择是使用高侧基准进行测量。 ADS124S08 数据表中显示了一个高侧基准示例,第 10.2 节对此进行了讨论,如下所示: