我使用的是单极模拟电源。 如果我在使用外部基准作为输入(例如来自 RTD 基准电阻器)的情况下进行比例式测量,是否应该为 REFxN 启用基准缓冲器? REFxP 呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是单极模拟电源。 如果我在使用外部基准作为输入(例如来自 RTD 基准电阻器)的情况下进行比例式测量,是否应该为 REFxN 启用基准缓冲器? REFxP 呢?
不带 基准缓冲器的外部基准输入约为 250k 欧姆输入阻抗。 如果使用高阻抗电压源或使用 ADS124S08 的 IDAC 创建基准电压,在禁用缓冲器的情况下在 ADS124S08 基准输入的输入路径上添加任何电阻时,必须小心。 ADS124S08 的默认配置是使用外部 REF0 输入对。 此外,REFP 输入的默认配置被配置为启用基准缓冲器,而 REFN 输入被配置为禁用缓冲器。
通常,对于这种类型的操作,模拟电源将是单极电源(例如 +5V 和 AGND)。 如果使用低侧基准对 RTD 测量使用默认基准配置,则基准电阻器将连接到 AGND。 基准电阻器的一侧将连接到 REFP 输入,电阻器的另一端将连接到 REFN 输入。 如果在基准电阻器(如应用手册 SBAA201 中所示)和基准输入之间添加了一个基准输入滤波器,则可以观察到一种独特的情形:在这种情况下,REFN 输入滤波器电阻器上会出现明显的压降。 输入配置如下所示,相关电阻器在圆圈内显示:

电阻器上的压降是由于禁用的 REFN 缓冲器的输入阻抗较低,在对基准采样时,测量中会出现一个错误。 根据电阻器的值,测量结果中可以看到 1% 或更高的误差。
ADS124S08 数据表建议在连接到 AGND (AVSS) 时禁用 REFN 缓冲器。 这意味着,在 REFN 与 AGND 连接的情况下,应移除滤波器电阻器以消除测量误差。 如果禁用 REFP 缓冲器,REFP 输入也会发生类似的情况。
尝试将 REFN 输入直接连接到 AGND 是一种选择。 另一种可同时启用 REFP 和 REFN 缓冲器的选择是使用高侧基准进行测量。 ADS124S08 数据表中显示了一个高侧基准示例,第 10.2 节对此进行了讨论,如下所示: