Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
有两个问题请教一下:
1、我用的是ADS1263,但我只想使用ADC1,不用ADC2,只配置ADC1能让ADC正常工作吗?还是说必须得配置ADC1和ADC2才能让该芯片正常工作;
2、按照我的理解只配置ADC1也能让他工作。所以我给ADC1的配置依次写入如下寄存器:我是按照寄存器块操作的,所以依次写入了“0x43,0x03”表示连续写入4个寄存器数据;
STOP1
0x43
0x03
MODE0
MODE1
MODE2
INPMUX
0x4F
0x00
REFMUX
START1
如果配置没错的话,当写入START1的时候,就可以在引脚“DOUT/DRDY”上看到下降沿信号,表示数据已经准备就绪。可是实际上“DOUT/DRDY”引脚一直是高电平;
我有两个猜测:1、寄存器 配置错了或者没写进去;2、ADS1263必须ADC1和ADC2同时使用才能正常工作;
所以想请教下问题可能出在哪里