This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7142:請益Register 設定

Part Number: ADS7142


您好,我由MCU透過I2C要讀取ADC ADS7142的電壓.電流值。
目前已收到I2C Address ,但無法讀取ADC ADS7142 的值。
請問可否協助列出ADS7142 Read Data時,Register 要依序設定哪些?
Write Data 時,Register 要依序設定哪些?

使用Manual Mode的 AUTO Sequence 。
MCU 為 Nuvoton M031系列,ADC 為貴公司的ADS7142。

再麻煩您撥空回覆,感謝。

  • 您好,

    配置设备为不同的工作模式,可根据datasheet 图 54. Configuring Device into different modes流程进行;

    使用Manual Mode的 AUTO Sequence,可根据 datasheet 图 55. Device Operation in Manual Mode流程进行;

    读取转换数据时序,在图 56. Starting Conversion and Reading Data in Manual Mode 可以查看;

    目前,您可以正确写入并读出寄存器操作了吗?

  • 您好,

    目前遇到的問題已解決。

    最後解法: 不是ADC Register的問題,而是硬體設計上的問題,感謝解答。