Part Number: ADS8353
配置寄存器0x8400,转换结果是实际值的一半。回读CFR为0x0400,改变配置0x8600,回读CFR还是0x0400。好像没有写入CFR
100K到11.25M的时钟都试过。测试结果证明与时钟无关。在此之前用的ADS8353输出和实际相符,就是运行一段时间后
输出会变小,然后又恢复。所以更换了另一批次的芯片,出现以上情况。
硬件电路都没有变化,而且是参照手册设计的。
请专家解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS8353
配置寄存器0x8400,转换结果是实际值的一半。回读CFR为0x0400,改变配置0x8600,回读CFR还是0x0400。好像没有写入CFR
100K到11.25M的时钟都试过。测试结果证明与时钟无关。在此之前用的ADS8353输出和实际相符,就是运行一段时间后
输出会变小,然后又恢复。所以更换了另一批次的芯片,出现以上情况。
硬件电路都没有变化,而且是参照手册设计的。
请专家解答。
您好,麻烦附上您的电路看下? 另外,更换一批次之后,也是同样的问题,开始工作正常,运行一段时间后输出有问题是吗?
您好,是不是使用的QFN封装的?如果是的话,芯片烫不烫?thermal pad是否有铺铜接地来更好的散热?
输出变小之后,时序还正常吗?然后恢复正常,是通过reset 正常的,还是自己恢复正常的?
芯片一直温度正常,运行一段时间后值慢慢变小,又会慢慢恢复。TSSOP封装。开始我发现变小,就RESET就好了。再次出现时我不操作,它自己有慢慢恢复的。
您好,没看到您的电路图哈,可能没有上传上来。
硬件的话如果时钟稳定,温漂以及jitter都比较小的话, 不是时钟的影响,我们可以看下是否是电源纹波太大带来的影响。
另外,您是通过TI estore购买的吗?