Part Number: DAC7731
DAC7731芯片在设计为0-10V输出、内部参考源时,REFEN管脚悬空了,未连接到地电位上。
之前加工了100多个都是正常工作的,但是最近遇到几个DAC芯片无法正常工作了,其中1块REFEN接地后正常,另外几块受损了。
所以想询问下以下几个问题
1、REFEN管脚有默认状态吗?如果默认了低电平,长期运行之后会不会状态变化?(此条为了确认之前已交付的会不会有潜在风险)
2、REFEN管脚悬空有可能损坏芯片吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DAC7731
DAC7731芯片在设计为0-10V输出、内部参考源时,REFEN管脚悬空了,未连接到地电位上。
之前加工了100多个都是正常工作的,但是最近遇到几个DAC芯片无法正常工作了,其中1块REFEN接地后正常,另外几块受损了。
所以想询问下以下几个问题
1、REFEN管脚有默认状态吗?如果默认了低电平,长期运行之后会不会状态变化?(此条为了确认之前已交付的会不会有潜在风险)
2、REFEN管脚悬空有可能损坏芯片吗?
REFEN 引脚没有默认状态,引脚需要连接到VDD或GND以确定内部参考的状态。
REFEN管脚悬空不会对设备造成损坏,您可以描述受损设备的行为并附上完整的原理图吗
DAC7731输出支持的最大负载电容是 200pF,但是看到电路图中接了0.22uF的电容,您可以在其中一块电路板上去掉这个电容,看是否可以改善输出的稳定性 ,如果去掉后输出没有变化,您可以附上示波器测量的输出不稳定的波形图吗