This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8353: ADS8353

Part Number: ADS8353


您好!

    感谢回答关于ADS8353的回复,现在还有几个问题请教。

    手册41页的时序图上表现为第17个SCLK下降沿输出DA15(A路最高位),但是在下面的说明和表格解释里面却是第16个SCLK的下降沿输出DA15(A路最高位)。

我用两种方式都测试了,结果是按时序图方式输出是正常值的一般。按表格说明方式输出的值很小。请问到底是哪种方式正确?  SCLK=11.25M.

同时运行一段时间输出降低,复位后又正常。

谢谢!

  • 您好,

    测试时,您是在SCLK的上升沿读取的转换结果,还是在SCLK的下升沿读取的?

    如果您是在SCLK的下升沿读取的,那么就需要在第17个SCLK下降沿读取,因为它是在第16个SCLK下降沿输出DA15(A路最高位),如果您在第16个SCLK下降沿读出,那很可能读不到,因为此时输出数据还没完全输出稳定;

    最好的读取时间点是第16个SCLK下降沿后的第一个上升沿读取,因为经过半个SCLK周期后,输出数据已经稳定了

  • 您好!肯定是在17SCLK的下降沿读取的。这也符合字节对齐。您说的是17SCLK的上升沿?但是手册上写的是下降沿读取数据。

              我试试在17SCLK的上升沿读取一下。谢谢!

  • 好的,请让我知道在第17个 SCLK的上升沿读取是否可以正常读取