Part Number: DAC60502
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
工程师您好,我这边有疑问如下:
1.输出A/B的峰值最高电压,参考的是VDD还是VREF?
2.规格书第6页中,Output voltage headroom / Output voltage footroom,是否表示输出对VDD / AGND的偏离电压?即无法真正实现轨到轨?
3.接上条,若不是,那么输出电压距离上下电轨的误差是多少?
4.规格书第6页中,Short circuit current,是否表示为每个通道的最大额定电流?如果不是,那么每个通道最大的额定电流是多少?
5.接上条,如果单通道的最大额定输出电流是30mA,那么两路同时输出,总输出电流能否达到60mA?
6.SPI模式下,输出A与输出B,两个通道各自的输出电压是否独立可调?
7.接上条,SPI模式下,两个通道的输出能否支持在同一时刻进行同步调整?
8.SPI模式下,若要让60502的某个通道输出固定电压(例如2V),那么在60502上电复位后,仅配置一次就可以?还是需要持续保持配置输入?
9.接上条,如果在接下来的某个时刻,输出需要从2V降为1V,60502是否可以直接从2V降到1V,而不是经过某个中间过程(例如复位过程)?
10.RSTSEL管脚的含义,是否是这样理解:如果参考电压使用内部参考(即2.5V),当该管脚置0时,DAC芯片上电后,输出A与输出B默认输出0V,反之,管脚置1时,A与B输出默认输出1.25V?
11.接上条,初始化后至少间隔多少秒,就可以使用用户配置来控制DAC的输出了?
12.SPI模式下,管脚SYNC是否就是片选信号?最多支持多少个DAC60502挂接在同一个SPI链路上?
13.我想使用60502芯片的两个输出分别接在DRV8834的AVREF与BVREF上,以动态控制8834的输出电流,请问该方案是否可行?