This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于adc的几点疑问



最近需要用到差动输入的adc,找了很多型号,发现有真双极和准双极,差动输入方式的还分差动跟伪差动。网上找不到相关介绍,一般我们用单极adc要测量双极信号需要将信号抬高1/2vcc,我的理解是准双极的原理和抬高输入信号的原理一样。不知道真双极和准双极,差动跟伪差动使用的性能有差别吗?

  • 伪差分的ADC的输入端是差分引脚,有AINP和AINN两个引脚,但要将AINN接到地或某一固定电压上。这样送给差分输入ADC的信号是个单端信号。因此称为伪差分输入ADC。这样的ADC在模拟前端电路设计时较简单。

    关于ADC的性能要看其datasheet上的数据。不好简单下结论。一般差分输入ADC更容易实现高精度测量。而伪差分输入ADC以其应用简单,也得到广泛应用。

  • 能不用查分尽力不用,但是不能保证精度时还是要用。ti很多的,就现在MCU很多也支持差分。