This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 脑电采集

Part Number: ADS1299


我自己设计的脑电采集板子,是4块ads1299的芯片菊花链模式进行采集数据,我现在想知道偏置电极和参考电极是只需要一个ads1299上面的?如果是,那其他几个ads1299的偏置电极和参考电极如何连接呢?

  • 您好,

    是的,只需要一个偏置电极和一个参考电极;

    关于多片芯片偏置信号的连接,请参见datasheet 第 9.3.2.4.5.1 Bias Configuration with Multiple Devices,如下截图:

    参考电极用作连接参考信号,参考信号用作单端EEG测量的参考,因此每一路单端EEG信号都需要参考信号作为参考;您可以通过SRB1 pin连接起来,因为SRB1 pin可以通过寄存器MISC1 bit SRB1 置1,在内部路由到每个通道负输入。

  • 您好,谢谢您的解答。

    我现在知道了运放在参考电极上面的作用是防止过量泄漏电流,那么偏置电极上面的运放也是这个作用是吧。我根据您的解答,把我做错的部分改正之后,发现后面几块ads1299上面的BIASIN并没有用到,所以这个引脚是要悬空的?

  • 嗯嗯,加跟随器也起隔离作用。

    BIASIN 可以悬空。

  • 那4个芯片的SRB1需要连接在一起?

  • 这个要看您采用哪种蒙太奇(Montage),以及参考信号具体怎么连接。如果您使用 Referential Montage,因为参考信号用作每路单端信号的参考,因此参考信号需要连接到每个通道负输入端,而SRB1 pin可以通过寄存器MISC1 SRB1 位置1,在内部路由到每个通道负输入端。

  • 我采用的是顺序蒙太奇模式,那么4片ads1299的SRB1引脚需要连接在一起吧?

    按照您说的那样的话,如果是参考蒙太奇模式的话,只需要将所有负通道连接到参考电极上面,配置一下寄存器MISC1就好了,并不需要4块ads1299的SRB1连接到一起是吧?

  • 如果您使用的4块ADS1299的脑电信号都以这个参考信号为参考的话,是需要连接在一起的,否则您就需要每块ADS1299都需要一个参考电极,因为其他ADS1299的脑电信号的测量也是需要参考信号的。