This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC12DL3200EVM: 关于时间交织采样的问题

Part Number: ADC12DL3200EVM
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

 使用贵公司的ADC12DL3200EVM与TSWDL3200后采用BackgroundCal,利用TSW设置(1,1)采集模式对16QAM进行双通道交织校正后波形如图所示,请问能告知红色部分,以及直流偏置出现的问题吗。

 这个是我用自己的校准算法后的结果也存在标红部分。

 这个是一次测的数据,我发现用自己的校准算法对红色频点无效,这些红色频点又是什么?

 这是Matlab产生的数据模拟TI-ADC对他进行校准就没有产生这样的问题

  • 为什么没人回复呢

  • 您好,

    非常抱歉,我漏掉了您的帖子,对延迟回复表示歉意。

    您可以描述您给的图片中横坐标和竖坐标表示数据的含义吗?

  • 横坐标是归一化奈奎斯特频率,纵坐标是幅度(dB)

  • 我不确定您要使用Background 校准实现什么功能?ADC校准 是当工作条件(即温度)发生显著变化时,必须重复校准,以保持最佳性能。ADC12DL3200具有built-in calibration routine,可作为foreground 操作或background操作运行。foreground 操作需要ADC停机,此时ADC不再对输入信号进行采样,以完成该过程。background 校准可用于克服此限制,并允许ADC持续运行。

  • 您好,那我想知道校准前时间误差大小该怎么做呢?

  • ADC12DL3200是内置校准过程。通过阅读datasheet 发现可以校准每个bank的线性、增益和偏移电压,可以微调的参数包括输入偏移电压、ADC增益、交错时序和输入端接电阻,如下datasheet 截图表17。

    其中您说的 时间误差 是指 双通道模式下的Inter-ADC core timing吗?这个可以微调(Trimming),即通过寄存器TADJ_A, TADJ_B配置

  •  通过频谱分析可以得知,TI-ADC系统不经过校准存在的时间误差是很大的,不满足时间误差<<0.01fs的条件,我现在想利用硬件进行初调的话是利用您说的TAD进行吗?

  •  通过频谱分析可以得知,TI-ADC系统不经过校准存在的时间误差是很大的,不满足时间误差<<0.01fs的条件,我现在想利用硬件进行初调的话是利用您说的TAD进行吗?

  • 另外请问ADC12DL3200EVM的准确的采样带宽范围是多少呢?

  • 这个采样带宽指的是两个ADC子核的采样带宽,实际上是有差异的,我想知道这两个子核的差异范围在多少

  • 我不知道您是怎样从频谱分析图中看出来其存在的很大时间误差的,但是看下面截图蓝色部分notes部分,应该是调节的这个时间

    双通道模式下,其全功率输入带宽为8GHZ,数据手册6.11 Typical Characteristics也有一些特性曲线图您可以参考。

    我没有找到这两个子核的差异范围,数据手册给出的是最终的性能结果,比如说有效位(ENOB)、信号噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)等参数

  • 我现在有ADC12DL3200EVM与TSW14DL3200.请问我该如何去调节您之前说的微调误差(offset,gain and timeskew)呢?

  • 根据手册如下截图的说明,可通过相关寄存器调整,具体见表17 第二列,有关可用微调参数和相关寄存器的信息,请参阅7.4.9 Trimming部分

    截图内容我翻译成中文:

    除了校准外,有许多ADC参数可由用户控制,以提供最佳性能的微调。这些参数包括输入偏移电压、ADC增益、交错时序和输入端接电阻。默认trim值在出厂时编程设定为每个设备的唯一值,该值在测试系统运行条件下被确定为最佳值。可从trim 寄存器读取出厂编程值,并根据需要进行调整。控制微调的寄存器字段根据正在采样的输入(INA±或INB±)、正在微调的bank或正在微调的ADC核心进行标记。trim值预计不会随着操作条件的变化而变化,但这样做可以获得最佳性能。由于工艺变化,任何微调都必须按设备进行,这意味着没有针对所有零件的全局最佳设置。