This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

专家求教:ADS1298测量工频过大

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

我电路的采用前端是参照TI的评估板的。我使用双电源供电,测量内部的方波没有问题,寄存器读写也没问题。

现在发现个问题如下:

用模拟心电进行测量时,工频干扰过大,完全淹没有用信号。在没接模拟心电时,如果不用导联脱离检测功能

输出数据完全就是很强的工频干扰。在使能导联脱落功能是,通道电压被拉高,就没有了工频干扰。在使用ADS1298

的输入短接测量AD噪声时,通道1与其他通道相比有明显的噪声。请问这些现象可能是什么原因造成的。我以前有用过

单电源,完全电池供电的,工频干扰都是比较小的啊。现在我用的是USB供电,然后DC-DC升压后的再经过稳压的供电。

  • 首先推荐把右腿驱动接上调试,右退驱动导链对工频抑制能力还是非常强的。

    另外不推荐使用DC-DC电压。

    如果你确实要用,请测试一下DC-DC电压的开关频率,并查一下你使用的LDO芯片在这个频率下的PSRR。一般LDO芯片在高频时的PSRR都很低。这样可以换算成电源的纹波。ADC同样对电源高频纹波的抑制能力同样非常弱。如果这个噪声折算到ADC的输入端达到mV级,那心电信号必然被淹没。

    正常心电信号是1mV左右。

  • 如果采用USB供电,请楼主把电脑的适配器拔了采用电池为笔记本供电,再测一下。因为50Hz工频信号可以通过USB的地串进来。