Part Number: ADS1298R
利用ADS1298R设计了一套采集EMG信号的方案,要求采样频率在20Hz-500Hz之间方案如下:



在4K的采样率下,用信号发生器作为输入源输入20Hz -100Hz 500mVpp的正弦波,采集到的信号是畸形的,大于100Hz后,采集的基本就是OK的 采集的图像是下图这样的



在2K的采样频率下20-100hz是正常的,由于采样率频率不够,500Hz下 信号也是畸形的,不过猜测是因为采样率不够造成的


各位大神请教如何解决4K采样频率下20-100Hz之间信号畸形的问题?