Part Number: DAC80501
您好,请问一下,目前,使用1MSPS的采样率,最大输出带宽只能到20KHz?是正常的吗?DAC8051的性能就是这样的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DAC80501
您好,请问一下,目前,使用1MSPS的采样率,最大输出带宽只能到20KHz?是正常的吗?DAC8051的性能就是这样的吗?
您好,数据表中没有列出 DAC80501 的采样率。 采样率可能取决于您使用 DAC 的方式。 但是、您可以根据多种规格来确定器件的速度。
参考TI精度实验室的培训视频关于如何计算采样率和建立时间:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-dacs-settling-time-and-update-rate
对于DAC80501 来说,典型输出建立时间为 5us(测试条件¼ to ¾ scale and ¾ to ¼ scale settling to ±2LSB)。 但是、如果转换不那么大,您可以更快地运行器件。 在数据表中、 THD 和 SFDR 规格以 500kHz 的更新速率列出。 我相信DAC 是在运行 SPI 通信的器件上针对这些更高的数据速率进行测试的。 当 DAC 在 I2C 通信模式下运行时、更新速度显著降低。 DAC 更新受通信 SCL 速率的限制。 在数据表中、最高的快速模式更新速率被提到为 11.11kSPS 、而快速模式 + 更新速率被限制为 27.77kSPS。

HI, Kallyn:
您好。
目前我们能用到1MSPS采样率,当输出的带宽100Hz左右的时候。但是在20KHz的时候,使用正弦波输入,使用1MSPS采样率,模拟输出基本就接近三角波。大于20KHz的时候,幅度就会下降了。目前一直使用的都是正弦波测量。满量程(0~2.5V,使用内部参考电压)。