This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] ADS129x:如何计算 RLD 或偏置放大器的直流增益?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS1292, ADS1293

ECG 系统中 RLD 放大器(或 EEG 系统中偏置放大器)的直流增益可能会因连接到电路和周边元件的电极数量而异。那么,如何计算系统的预期增益呢?

  • 在 ADS129x 系列生理电势 ADC 中,可以单独选择每个电极输入,以在 RLD/偏置放大器输出端导出共模抑制信号。在 ADS1292、ADS1298 和 ADS1299 中,这些信号通过一个串联电阻器连接到放大器的反相输入,以形成一个求和点。下面是 ADS1298 数据表中的一个示例:

     

    1ADS1298 RLD 方框图

     

    然后通过将反馈电阻除以连接到求和点的电阻器并联组合来计算 RLD/偏置放大器的直流增益。如果选择了 3 个电极输入(即 RA、LA 和 LL),则增益的计算公式为:

     

    在 ADS1293 中,求和点由 CM 检测电路进行缓冲,然后 通过一个外部电阻器连接到 RLD 放大器。这样,无论为共模导出选择的电极数量如何,都可以为 RLD 放大器设置固定的直流增益。在下图中,直流时的 RLD 放大器增益由 R1 和 R2(建议值分别为 100kΩ 和 1MΩ)进行设置。

     

    2ADS1293 RLD 方框图

     

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    该帖子适用于 ADS1191ADS1192ADS1291ADS1292ADS1292R、ADS1293、ADS1294ADS1294RADS1296ADS1296RADS1298

     ADS1298RADS1299-4ADS1299-6ADS1299

x 出现错误。请重试或与管理员联系。