ECG 系统中 RLD 放大器(或 EEG 系统中偏置放大器)的直流增益可能会因连接到电路和周边元件的电极数量而异。那么,如何计算系统的预期增益呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 ADS129x 系列生理电势 ADC 中,可以单独选择每个电极输入,以在 RLD/偏置放大器输出端导出共模抑制信号。在 ADS1292、ADS1298 和 ADS1299 中,这些信号通过一个串联电阻器连接到放大器的反相输入,以形成一个求和点。下面是 ADS1298 数据表中的一个示例:
图 1:ADS1298 RLD 方框图
然后通过将反馈电阻除以连接到求和点的电阻器并联组合来计算 RLD/偏置放大器的直流增益。如果选择了 3 个电极输入(即 RA、LA 和 LL),则增益的计算公式为:
在 ADS1293 中,求和点由 CM 检测电路进行缓冲,然后 通过一个外部电阻器连接到 RLD 放大器。这样,无论为共模导出选择的电极数量如何,都可以为 RLD 放大器设置固定的直流增益。在下图中,直流时的 RLD 放大器增益由 R1 和 R2(建议值分别为 100kΩ 和 1MΩ)进行设置。
图 2:ADS1293 RLD 方框图
该帖子适用于 ADS1191、ADS1192、ADS1291、ADS1292、ADS1292R、ADS1293、ADS1294、ADS1294R、ADS1296、ADS1296R、ADS1298、