This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 原理图设计

Part Number: ADS1299


想请问我这种设计方法正确吗?其次整个电路是共用一个GND吗?

  • 您好,

    1、不需要的模拟输入接AVDD,没问题;

    2、31脚 RESV1 根据手册说明需要接地;

    3、SRB1 和SRB2、BIASREF、Reserved管脚不使用悬空,没问题;

    4、模拟电源 ±2.5V双电源供电,没问题,请注意下AGND和GND是否单点连接,因为上图没有显示连接;

    5、24和25脚是参考电压,这里不能悬空,如果使用内部参考电压,VREFP需要通过电容接VREFN,VREFN接AVSS;

    6、关于CLK ,37脚和52脚,请根据下面真值表配置:

    7、关于数字接口电平是以DVDD电压为标准的,DVDD这里是3.3V,那么CLK、CLKSEL管脚都属于数字接口,请输入3.3V的电平标准;

    那么CLK有源时钟5V就是不可以的;CLKSEL 电平2.5V也是不可以的;

    8、 如果不使用daisy-chaining模式,请将 DAISYIN管脚直接 DGND

    9、关于GPIO,请按照下面方式连接:

    最后,是的,共用一个GND

  • 万分感谢  根据您的指导  再去修改

  • 好的,帖子我先关了,如果有哪里不清楚您可以继续跟进帖子

  • 您好,这是我修改过后的,麻烦您闲暇时再给看看。谢谢

  • 1、整个电路的地电平要单点连接在一起;

    2、关于CLK,可以通过CLKSEL 管脚选择使用内部或外部时钟,如果使用内部时钟,则CLK 管脚就不需要接外部时钟,具体见手册 9.3.2.2章节说明;

    其他地方没看出问题

  • 好的 感谢!