This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC80501: 《zhca882——采用精密 DAC 的高电流电压输出电路》

Part Number: DAC80501
Other Parts Discussed in Thread: OPA227

在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该电路实际输出电压的精度如何,是否会与仿真有较大出入?

  • 您好,使用TINA仿真吗?TINA仿真与实际输出电路出入不大,TINA中的参考电路中使用的元器件型号要和实际电路匹配。比如选择的哪款精度运放,那么在TINA中就使用这款精度运放的库文件。 

  • 您好,我根据该参考设计中提供的仿真文件进行了适当修改,元器件型号也会和实际电路匹配,仿真电路图如下图所示

  • 您好实际电路和仿真应该是差不多的,以为OPA227的一些失调参数,比如输入失调电压,偏置电流都是包含在model里的。

    当然这是仿真的常温下的结果,如果其他温度,由于温漂的影响可能会导致精度不一样。

  • 关于温漂的影响可能会导致精度不一样,我修改了电路,增加了差分放大电路抑制三极管温漂的影响,电路如下图所示。

    另外,是否将三极管换成场效应管是否会更好呢?

  • 抱歉回复晚了,三极管是电流控制器件,场效应管是电压控制器件,各自随着温度变化的影响不一样。

    考虑温漂的影响,您的应用不是常温下的应用吗?场效应管随温度影响较大的是Rdson和Vgs。

    三极管随温度的升高,放大倍数会减小。 可以看下它们的温漂曲线。