问:如何使用 TPL1401 为信号添加可编程增益?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:TPL1401 可用于实现可编程增益。对于该应用,使用 VDD 作为器件的基准,并将输入信号施加到 VDD 上。默认情况下 VDD 用作基准,因此不需要修改配置设置。由于要将信号施加到 VDD 输入上,因此信号需要处于 TPL1401 的 1.8V 至 5.5V 有效电源电压范围内。该电路的一种常见用途是对音频电路进行调优,例如麦克风灵敏度。

在 VDD = VIN 的情况下,根据 TPL1401 传递函数,输出信号将具有 1 至 1/256 的衰减:

DPOT_POS 的范围为 1 至 256,以选择增益。将所需的代码写入 DPOT_POSITION 寄存器中的 DPOT_POS 位。可以将增益设置保存在 TPL1401 的非易失性存储器中,以便在初始编程后无需处理器即可正常工作。要在 NVM 视图中保存该值,请参阅:[常见问题解答] 如何使用 TPL1401 生成直流设定点或偏置?

(从 TPL1401 的 2020 年 9 月版数据表获取的寄存器表)
TPL1401 用于许多常见应用:
| 
 终端设备  | 
 Url  | 
| 
 出口和紧急照明  | 
|
| 
 条形码扫描仪  | 
|
| 
 条形码读取器  | 
|
| 
 智能扬声器  | 
|
| 
 可视门铃  | 
|
| 
 无线真空吸尘器  | 
|
| 
 割草机器人  | 
|
| 
 激光测距仪  | 
您可以在此处找到有关 TPL1401 的一些附加信息:
可在此处查看有关精密 DAC 的更多信息:
| 
 精密 DAC 学习中心  | 
|
| 
 TI 高精度实验室 - DAC  | 
|
| 
 数据转换器电路设计指导手册  |