Part Number: ADS1299
1.在使用ADS1299测试ECG的时候,概率出现波形幅值变非常小的情况

2.在ECG波形信号出现非常小之后,通过接触主板任何器件或者触摸电池,均可恢复正常波形显示.
3.我实际佩戴两个通道(2&5通道)的ECG电极,但是有时候其他通道(8通道)也会出现ECG信号,会是哪里的问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1299
1.在使用ADS1299测试ECG的时候,概率出现波形幅值变非常小的情况

2.在ECG波形信号出现非常小之后,通过接触主板任何器件或者触摸电池,均可恢复正常波形显示.
3.我实际佩戴两个通道(2&5通道)的ECG电极,但是有时候其他通道(8通道)也会出现ECG信号,会是哪里的问题?

您配置使用内部Test信号,可以正常采集吗?
您测试了几块电路板是这种现象?可以多测试几块电路板吗,以排除焊接、虚焊问题
另外是否排除了ECG电极连接不稳定的问题?
那您需要测试的信号是什么?是1N1P-SRB1 、1N2P-SRB1、......1N8P-SRB1 8个差分信号吗?如果是的话SRB1是怎样产生的?
我想您不清楚8导联 ECG信号的定义,下面视频讲解了什么是ECG信号
https://training.ti.com/how-measure-ecg-analog-lead-derivation?context=1128637-1128610
下面手册 9.2 Typical Applications部分给出了3导联、5导联、8导联或12导联ECG信号测量接线示意图,您可以参看:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1293.pdf
ADS1299内部没有集成WCT电路,如果需要的话,需要外部电路搭建。
如果您只是测1N1P-SRB1 、1N2P-SRB1、......1N8P-SRB1 8个差分信号,是可以的,SRB1是连接到一个导联电极上是吗?
您可以附上您配置的寄存器值吗?我想看下RLD电路您是怎样配置的?
看您的配置,您是使用的1/2供电电压作为的RLD信号。
这种现象出现的概率大吗?您可以不使用RLD信号,仅测量信号发生器产生的已知信号,看会不会还出现这种现象?
不确定是不是共模信号太大造成的。或者您配置BIAS_SENSP和BIAS_SENSN都等于1,看结果是否有所改善?
感谢您的反馈!
另外只贴1个通道电极在身上测试有时候波形很乱,如果把8个通道都贴上的话不会波形很乱。
看您之前的配置,各通道间是相互独立的,应该不会存在相互影响。上述现象是否将 BIAS_SENSP和BIAS_SENSN都配置等于1?
1.我发现其他通道对测试的通道影响非常大,我们尝试CHnSET(2-8通道)修改成0xF1,发现其他通道对通道1还是会有影响(比如我把CH3的P电极和SRB1电极贴在身上,会在通道1显示ECG信号),请问寄存器应该如何配置才可以把几个通道关闭我做验证?
此时,CH1信号和CH3信号幅值是多少?它们间会存在一定串扰的,如下数据表参数截图:

如果幅值在这个范围内,那么就是ADC本身的性能不满足您的要求,如果大于这个参数,那么就是PCB设计时两通道信号走线太近造成的;
2.以下方框图我有个疑问,datasheet建议不用的模拟输入直接接AVDD,但是如果SRB1作为公共N极,每个通道的N极是直接连到SRB1了?可以直接接到AVDD?
您的这种情况是属于使用模拟输入的,不需要连接AVDD。
1.我尝试着用BIAS AMP做一个buffer,BIASnN和BIASnP都改成0x00,将SRB1串4.7K电阻连到BIASINV&BIASOUT处,不会波形消失,测试单个通道信号也OK,但是8通道接上的话,干扰很大,这样接法OK?
SRB1您是连接到一个导联电极(参考信号)上是吗?SRB1它内部是连接到各通道的负输入端的。BIASOUT输出是RLD信号,这样您就将参考信号和RLD信号通过4.7K电阻连接在一起。不明白您为什么要这样接。
在ECG测量系统中,是需要RLD信号的。因为人体共模电压相对于ECG测量系统是浮动的,如果没有偏置病人身体的方法,来自电极的输入信号可能不在ADC的可接受输入范围内。右腿驱动电极向患者驱动电压,使其他电极的直流电平落在ECG设备的供电范围内,以便正确测量。
噪声的频率是多少,您可以通过FFT波形确认下?如果是50Hz ,那就是工频噪声,由供电系统造成的。