This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1191: 信号数字滤波与星链拓扑

Part Number: ADS1191


想问下ADS1191的内部数字滤波,是不是一个固定的根据我的采样速率来匹配的结构,除开可以调整电容 C-fliter 的容值外,没有其他可调整参数

还有就是当我使用多个ADS1191的时候,是需要把时钟信号同步,然后DRDY信号只需要接一个到MCU上即可嘛?那其余的器件的转换完成信号就是我在START信号后等待一定的时间去读取传感器信息吗?

  • 您好,

    您说的滤波器是指PGA输出端的RC滤波器吗?如下截图说明,

    是的,使用START 信号同步多个设备时,设备是同步启动转换的,在相同数据速率配置下也是同时转换完成的,只需将一个设备的DRDY信号连接到MCU上,因此需要在数据速率周期内读取完同步设备转换结果。