Part Number: DAC7750
https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/198562/dac7750-30v
还是之前说的这个电压不能超过30V的问题,目前通过烧毁4片的代价,测试的结果为:
用可变电源测试,设备上电后,可以自由调节电压大小从10~32V。
1、29.5V以下,芯片功耗、功能都正常,输出正常;
2、超过29.5V以后,芯片功耗就大了100mA,继续增大电压,芯片功耗会增加300mA左右,显然不正常了。如果此时不接输出,再将电源电压由32V降回到29V以下,那么芯片仍然是正常的可以工作,但是如果在29.5V以上,比如30V或者32V接输出,那么芯片就会烧毁,烧毁后输出固定变成155mA。
电路如下:

有的客户会要求电源支持30V以上,这样问题就很严重了,请看下到底什么原因啊?谢谢!