This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1294: 配置寄存器问题

Part Number: ADS1294


我们在配置该芯片寄存器时,会出现需要MCU反复配置多次才成功的情况(从几次到几百次不等)。规格书11.1条有如下描述“等待时间 tPOR,然后使用 RESET 引脚或 RESET 命令发送复位脉冲,以初始化芯片的数字部分“。

  目前我们硬件上是将RESET管脚上拉到3.3V,未通过MCU控制。上电等待一定时间(tPOR)后,通过MCU发送"RESET"指引来复位ADC,请问下该方式是否可以?还是必须通过硬件电平来复位?

  • 您好,

    使用 RESET 引脚或 RESET 命令发送复位脉冲,这两种方式都可以,但是请注意复位脉冲的时间是 tPOR 或 tBG (VCAP1 电压大于 1.1V 的时间)之后,以较长的时间为准。具体操作见数据表Figure 93. 上电时的初始流程,和 Figure 105. 上电时序图。