This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7066: 抗混叠滤波设计咨询

Part Number: ADS7066


我看ADS7066有可编程滤波器,请问使用该滤波器时,是否可以简化设计抗混叠滤波的截止频率?是否会有像SD ADC一样的过采样效果?

例如,采样10KHz采样频率,设置过采样为16倍,请问ADC前端的抗混叠滤波器的截止频率是否可以按照160KHz的采样率来进行设计,并且10KHz的输出数据不会有混叠信号?

如果ADS7066的可编程滤波器无法实现该功能,是否能推荐一款带有片上过采样和抽样的SAR ADC。

  • 您好,

    ADS7066的滤波器是可编程平均滤波器,用于平均模拟输入样本,以输出更高分辨率的测量值。您可以在ADC前端加抗混叠滤波器电路。

    是否能推荐一款带有片上过采样和抽样的SAR ADC。

    这里您说的是集成抽取滤波器吗?

  • 另外,对推荐的SAR ADC还有其他参数要求吗

  • 我想请问一下,ADS7066的滤波器的可编程平均滤波器,是否可以实现ADC前端的抗混叠滤波器的截止频率只需要按照ADC的过采样速率来设置,而不需要按照ADC的实际输出速率来设置?

    这个ADS7066的滤波器的可编程平均滤波器是否有抽取滤波器的效果。

    是的,我说的是集成抽取滤波器。

    因为我们的这个应用要求采样频率从1.28KHz到51.2KHz可调,分析频率从500Hz~20KHz可设置,所以想通过过采样的方式来实现采样频率的调节,这样就可以保证ADC前端的抗混叠滤波器的带宽不需要根据采样频率而变化,也不会造成混叠现象。

  • 根据奈奎斯特定律 任何超过采样率一半(这个频率限制叫做奈奎斯特频率)的输入信号都会产生混叠信号 ,即超过奈奎斯特频率的信号都会产生混叠,因此设计ADC前端抗混叠滤波器的截止频率,应按照奈奎斯特频率来设置。

    ADS7066的可编程平均滤波器的功能含有抽取滤波器(抽取滤波器的作用是扔掉一部分数据,降低数据输出速率)的效果,但我认为它并不能实现抗混叠滤波器的作用。