Part Number: ADS5263
Other Parts Discussed in Thread: THS4500
几乎所有的ADC手册中都有采样率和f输入,以ADS5263为例,手册第8页7.3中input clock sample rate的范围是10M~100MPSP,7.5中又提到fin=5M~65MHz。如何理解fin和采样率呢?
我的理解:输入信号的频率(fin)可以很低,甚至可以是直流。但是采样率不能太低,每秒至少采样10M次。不知道这么理解对不对?
另一个问题是,采样率有上限很好理解,为什么有下限呢?很慢的采样l率对芯片有什么影响吗?
谢谢!