Part Number: ADS1299-4
采用±2.5V和3.3V为ADS1299-4供电,上电后测试得到
VEARN -2.4v
VCAP1 -0.5v
VCAP2 -2.4v
VCAP3 -0.07v左右
START和PWDN、RESET正常
这样芯片是不是出问题了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,不正常,可以看下上电流程,VCAP1至少要大于1.1V。另外,您参考下Fiure 76的上电时序,看是否满足要求。

您好,这几个电压正常如下:VREFN典型值为AVSS,所以+-2.5V供电,您这边测下来-2.4V是差不多的,主要是VCAP这几个电压。
如果这几个电压不正常,这里有一篇FAQ关于ADS129x是否能正常工作的判断:
您这边参考下,看是否能解决您的问题,如果不能,再联系。 大家在一起讨论。
您好,PWDN我看您这里直接接DVDD了,建议PWDN是一个由低到高的变化过程,使用示波器验证上电时序的正确,其次VCAP的那几个引脚的电容焊接检查下。
如果上电时序正确,焊接没问题,建议更换一片IC试试。
使用内部参考是吗? VREFN 是AVSS没问题,使用内部参考时,需要将VREFN接AVSS,如下图,此时测量VREFP应该为4.5V。 应该不是上电的问题,检查下电容。