图1
图2
图1是ADS8862采用的电路图,图2是其参考电压驱动电路。采用3线模式。如图所示参考电压采用3.3V,理论上当AINP输入直流3.3V时,输出数据应为65535,共做了两块样板,有一块是正常的,输出数据符合理论值,但另一块输出却为约为32767,将AINP电压调至直流1.65V时输出数据约为16383,整体均比理论值少一半。两块板下载的是同一个程序,也检查过芯片10个管脚的电平都是正常的,也尝试更换过芯片,但异常仍在。通过逻辑分析仪采样输出数据波形,如图3,图4所示。
图3 AINP输入1.65V时
图4 AINP输入3.3V时
从波形图上观察时序关系也没发现问题。
目前已没有排查思路了。希望能得到大家帮忙给予指点,感谢!!