Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, DAC61402
DAC寄存器读写正常,但是没有电压输出,是怎么回事?
VCCIO 3.3V
DVDD 5V
AVDD 5V
AVSS GND
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基准电压想用内部电压,请问怎么测试?
寄存器的值:
------- 读 DEVICE-ID 寄存器 810A60
------- 读 STATUS 寄存器 810A60
------- 读 SPICONFIG 寄存器 830006
------- 读 GENCONFIG 寄存器 830006
------- 读 BRDCONFIG 寄存器 85000F
------- 读 SYNCCONFIG 寄存器 860000
------- 读 DACPWDWN 寄存器 89FFF0
------- 读 DACRANGE 寄存器 8A0000
------- 读 TRIGGER 寄存器 8E0000
------- 读 BRDCAST 寄存器 8F0000
内部参考电压输出管脚是REFIO,在REFIO管脚上对REFGND管脚测量;实测2.68V,您是在REFIO管脚测量的吗?
DAC81402是16bits的寄存器,您为什么给出的寄存器值是24bits的?
1、DAC81402没有DAC_VREF这个管脚,是您自己定义的网络标号吗?它是REFIO管脚的网络标号吗?不管是使用内部基准电压还是使用外部基准电压,都应该是2.5V,2.68V是异常的基准电压值。
2、16bit-21bit是寄存器地址,看您上面附的值,有几个寄存器地址是重复的,不知道是数据输出就是这样的,还是您回复帖子时敲错了?另外看DEVICEID也是不对的,DAC81402对应的应该是0x0A70而不是0x0A60

您可以再重新发一下寄存器值吗?因为上面的寄存器有的地址是一样的:

REFIO管脚是否外接了其他负载?您可以附上DAC的原理图吗?
另外检查下各电源的参考点是否共地?主控端与 DAC是否共地?输出端是否与后级电路共地?
感谢反馈!
关于什么时候有货,很抱歉这些信息不在我们的职责范围内我们也不知道,因为我们旨在为用户解答设计/应用类的技术问题,关于订购相关问题,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
关于替代芯片,您是需要pin to pin 兼容的吗,如果是这样的话,只能看下DAC61402了,它是12bits的,DAC81404也是缺货