This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256EVM-PDK: ADS1256测试板的PCB布局布线问题

Part Number: ADS1256EVM-PDK

对于高精度ADC的测试,对测试板PCB的布局布线要求是很严格的,看到测试板采用了很多滤波电容。为了提高测试板的可靠性,需要考虑电源的完整性,信号的完整性,电磁兼容等问题,如何对这电源完整性、信号完整性、电磁兼容等进行仿真或者如何体现在考虑这三者因素之后PCB的实验效果呢?

  • 您好,关于您的问题,信号完整性主要是因为阻抗不连续, 用示波器在测试信号波形时,信号是否平滑(比如上升沿或者下降沿出现阶梯),是否出现过冲,下冲等现象。

    电磁兼容的测试我没有实际 经验,但是有具体电磁兼容team去做EMC或者EMI的兼容测试。 

    电源的话,layout的话要注意线宽是否够, 从而保证供电电流是够的。其次就是示波器测试波形是否有毛刺,有抖动, 具体电源问题的测试,也可以在“电源管理” 版块咨询我们的电源工程师。