This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS127L11: 如果引脚DRDY脚不用改怎么处理

Part Number: ADS127L11


1、请问pin14DRDY引脚不用可以悬空吗?手册里好像并没有提到。

2、手册建议IOVDD脚用1.8V, ,如果用了3.3V会大大折扣ADC性能吗?我比较倾向用3.3V,正常使用的频率<=100Khz,,SPI时钟可以设置慢一点,2Mhz~4.5Mhz。IOVDD用了3.3V应该也不会给ADC带来额外的噪声耦合吧。

3、 这里说要让SCLK和CLK保持相位一致性,建议了几个比例关系,那1:4之后是不是1:8?外部时钟CLK=25.6MHZ,按比例计算的话,SCLK都带小数,SCLK在这个比例附近是不是也没事。比如1:4时,SCLK=6.4Mhz,那么用6Mhz/7Mhz是不是也可以呢.

4、 这个相位偏差怎么保证呢。使用的时候还得用设备实际测量SCLK和CLK的相位吗。好像严格按照比例关系是不是就保证了相位<5ns,如果保证不了这个相位唯有什么后果呢

  • 1. DRDY如果不使用的话,它是个数字输出引脚,可直接悬空。

    2. 使用3.3V没问题,不会降低ADC的性能也不会引入额外噪声。只要在IOVDD的1.65V~5.5V范围内都可以。

    3.1:4之后,也可能是其他比例,比如1:8或者其他都可以。 如果做不到相位完全一致的话,见第2条,SCLK和CLK的相位skew要求在5ns偏差内。

    4. 这个偏差是可以用示波器测量的,假如不是按照这些比例,或者偏差很大的话,那么在频谱中将会混合出现两种不同的时钟,就是增加了额外的杂散,那么这些杂散的幅度将取决于SCLK的变化率。所以我们还是尽量按照datasheet中的要求去设计,保证整体性能。