Part Number: ADS1299
TI的团队,
你们好!
我现在使用寄存器配置测试BIAS_MEAS时,发现看不了共模电压数据;
我通过测试通道1共模电压,路由到通道8测试,通道8看不到信号,请帮忙看看寄存器配置是否OK?




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1299
TI的团队,
你们好!
我现在使用寄存器配置测试BIAS_MEAS时,发现看不了共模电压数据;
我通过测试通道1共模电压,路由到通道8测试,通道8看不到信号,请帮忙看看寄存器配置是否OK?




您好,图中Figure 34 是通过channel 8读取的BIASOUT电压给出的配置示例。我用标记标出了它的路由。

您是按照这个配置不能读取吗,还是想改一下,想通过channel1 读取?如果路由改成channel 1的话,那么MUX1[2:0]=010,BIAS_SENSP[0]=BIAS_SENSN[0]=0.
也就是将这个配置里channel8的配置改到channel1里就好了。
Hi Kailyn,
我路由到channel 8测到的共模电压是-187.5mV左右,但是我用示波器测试RLD输出的电压是5V,是我测试的问题吗?


我路由到channel 8测到的共模电压是-187.5mV左右,但是我用示波器测试RLD输出的电压是5V,是我测试的问题吗?
您好,您是通过FIgure 34的配置,8个输入通道中的任意一个通道配置为channel 8路由为BIASIN信号,还是参考Figure 33的使用IN8N作为基准偏置信号,然后测试BIASOUT测的电压为-187.5mV吗?RLD测试的电压5V是哪里的?
参考Figure 34的配置,路由到8通道内部测试到的电压是-187.5V(用matlab查看),我外部用示波器测到的电压是5V(测试点BIAS_OUT和GND)
路由到通道8内部测试到的电压是-187.5mV,可能这个值是模拟输入的极限量程了,所以共模电压其实比这个值更大,但是没测试出来?
路由到8通道内部测试到的电压是-187.5V(用matlab查看
是指的Bias amplifier的这个引脚电压吗?bias amplifer的输入共模电压范围为AVSS+0.3V~AVDD-0.3V,所以5V供电,最低输入至少0.3V, -187.5mV不是它的极限输入。我看了下Configure3的寄存器您这边配置的是没问题的。

8通道测试到的数据应该是Vref/gain=4.5/24=0.1875V;
我应该如何使用这个功能调试?
datasheet反馈这个功能对于调试非常有用
您好,这里讲的产品开发期间可用于调试,我理解的是FIgure 34 给出了一个示例,ADC输入端是一个8通道的多路选择器,
如何配置寄存器将 BIASIN 路由到channel8 ,读取和测量的 BIASOUT 信号,从而帮助用户测量和了解什么是 BIASOUT 信号。
是的,我也是想读取和测量BIASOUT信号,但是现在测试到的BIASOUT信号都是-187.5mV,请问是哪里的问题?
您好,您是使用的EVM板还是自己的板子?如果是自己的板子,麻烦附上您的电路看下。
matlab测试是-187.5mV,但示波器测量BIASOUT电压为5V是么?
尝试更换其他通道,验证了吗,是否也是这个结果?