This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
This is the Q&A I saw on another question. If the INM can't be grounded, how can I use the ADC to measure the supply voltage? My test requirement is to detect the waveform of the power supply voltage, so I need to connect the INP near the power supply and the INM to the ground.
您好,
您是要检测电源电压的交流成分的波形还是仅是检测电源电压?ADS5263是高速ADC,如果您仅是采集电源电压值,采集的信号频率没有那么高,就没必要使用高速ADC;
ADS5263要求输入共模电压在1.5 ±0.1V,因此不能直接单端输入;如果您采集的信号是单端信号的话,可以使用单端转差分电路将输入信号转换为差分信号后再输入ADS5263,ADS5263EVM 使用指南提供了2种转换电路:使用变压器转换或使用运放转换,如下链接 第 2.3 Analog Input部分:
可以使用一个运放即放大又完成单端转差分;
在上述ADS5263EVM 使用指南中,使用的全差分运放是THS770006,它是固定增益为2倍的运放;
满足输入失调电压小于50uV的FDA,TI只有一款,但是GBW不满足您的要求;满足带宽同时输入失调电压较小的FDA是THS4551,您可以具体看下是否满足您的要求:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ths4551.pdf
同时附上TI的全差分放大器选型链接:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/fully-differential/products.html#p2max=0.04;0.2
需要是全差分放大器,这样的运放才是差分输出;
不一定是固定增益,THS4551就不是固定增益,可以通过外接电路设定;
您需要的是可编程增益运放(PGA)或VGA 吗
你好,其实通过外界电路设定或者可编程都可以。我还是跟您详细说一下我们的应用场景吧,你看下有没有什么建议。
我们是需要监测芯片的功耗,所以需要监测电源电压和电流。
测电压的方法是下面这样:
1. 测到的V0是相对于地的电压,相当于单端,所以需要单端转成差分。
2. 需要用多个通道测不同的电源域,测不同电源域的通道需要不同的放大倍数。
3. 带宽10MHz到20MHz就足够了。
所以这里既需要可以调节放大倍数,还可以单端转差分。对于一个运放实现这两个功能,还是两个运放实现,您能分别提一个方案吗。这两种方式有什么优缺点吗?
测电流的时候是下面这样,实际测的电压是一个精密电阻两段的电压差,这种属于可以直接连ADC的差分信号吗?还是说ADC的输入必须是那种严格的有相位相反的固定共模的差分信号?
有的,但一般不是高速ADC,您需要的采样速率是多少?因为TI根据ADC的采样率将产品分为2类,一类是 高速模数转换器 (>10MSPS);一类是
你好,ADC接口的部分我明白了,原来高速ADC一般都要求固定共模的差分信号。
对于ADC我们的要求是:
我自己去官网筛选了一下,觉得ADC3663还可以,您也可以帮忙再确认下有没有满足上述要求的更好的选项。
其实对于ADC的front end的电路这块是也比较有疑问的,您能不能看下有没有比较合适的运放器件以及比较推荐的参考设计。关于front end电路有一些要求:
ADC3663符合您以上要求,根据您的要求,且输入范围与ADC3663 一致的,2通道的价格差不多的ADC有以下几种:
关于全差分运放,我查看TI的最小Vos是0.175mV但不满足带宽要求,带宽可能能够满足要求的运放最小Vos=0.45mV max@25℃,GBW=850 MHz,也就是THS4541
ADC3663的EVM中就是使用的THS4541,您可以参考:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbau366/sbau366.pdf