Part Number: ADS1299
测量EEG时,右腿驱动一般应该如何配置?假设我使用通道 1,差分测量。需要将IN1N、IN1P的共模部分作为BIASOUT输出对吗?
应该如何配置config?
我的配置是
WREG_ADS(0x01,0xD5);
WREG_ADS(0x03,0xEC);
WREG_ADS(0x05,0x68);
WREG_ADS(0x0D,0x01);
WREG_ADS(0x0E,0x01);
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您这是向channel 1 注入共模电压的配置,可以通过BIASOUT读出,我看了下您的这几个寄存器的配置,没问题,您可以用示波器测量下BIASOUT端的电压是否是您配置的 (AVDD + AVSS) / 2电压。
BIAS_AMP是个buffer,所以BIASOUT应该和BIASREF 电压相等才对。
CONFIG3(03h)您配置的是0XEC,已经将BIAS amplifier turn on。所以这里输出2.5V等于AVDD是不正常的。此时您可以读取下寄存器03h的bit2,看是否为1,bias amplifer已经打开。如果不是的话,建议检查下上电时序,是否满足Figure 76的时序图,确保能正确读写寄存器。


您好,我认为配置没问题,IN1 连接到BIAS amplifier的输入端,其他通道都disable,选择内部参考电压,给channel 1建立了共模电压。 看起来配置是没问题的。